This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 上采集期间的动态 DRL 寄存器更新

Guru**** 2583265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534093/ads1299-dynamic-drl-register-update-during-acquisition-on-ads1299

器件型号:ADS1299

工具/软件:

您好!


我想问一问、在有效数据采集期间修改 ADS1299 上的偏置/DRL 配置寄存器的可能性。 具体而言、我们旨在使用导联脱落检测功能来检测电极何时断开连接、然后自动更新相应的 BIAS_SENSP 或 BIAS_SENSN 寄存器、以将该电极从 DRL 反馈环路中排除。

我们的目标是防止断开(悬空)电极向 DRL 路径注入噪声、这可能会影响其余正确连接的通道的信号完整性。

您能否确认是否支持并稳定采集期间动态修改偏置寄存器? 此外、我们是否应该遵循任何预防措施或建议的程序(例如暂停数据流)以避免意外的副作用?

提前感谢您的支持。

Moises。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moises、

    感谢您发送编修。

    任何寄存器读取/写入操作都需要您首先退出 RDATAC 模式。 RDATAC 模式在每次转换后都会自动将转换数据加载到输出移位寄存器中。 要在检测到导联脱落事件后更改 BIAS_SENSP/N 寄存器、您需要先发送 SDATAC 命令 (0x11)。 您可以将 START 引脚保持在高电平,以便在后台继续进行转换 — 在再次发送 RDATAC 之前、数据将丢失。

    此致、

    Ryan