This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:HTG-VSL300 载波兼容性

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532891/dac39rf12evm-htg-vsl300-carrier-compatibility

器件型号:DAC39RF12EVM

工具/软件:

我想使用 HTG-VSL300 载波卡来控制 DAC39RF12EVM。  DAC 卡的默认配置使用 DP0_C2M 至 DP13_C2M 以及 DP20_C2M 至 DP21_C2M。  虽然这对 TSW14J59 载板卡适用、但 HTG-VSL300 载板卡仅具有用于 DP0 至 DP15 的连接。  查看 DAC 卡当前发布的原理图(原理图修订版 C、日期为 2025年03月24日)、似乎可以移动一组零欧姆电阻器、将 2 个物理通道 (8SRX_n/p 和 10SRX_n/p) 从 DP21 和 DP20 移动到 DP14 和 DP15。  但是、它们似乎连接到 M2C 引脚(不能由载板卡驱动)、而不是像所有其他信号一样连接到 C2M 引脚。  是否缺少一些可使此备用配置正常工作的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、  

    EVM 上似乎存在错误。 这些引脚应该连接到 C2M 而不是 M2C。 好消息是,你可以使用任何使用 12 通道或更少的 JMODE,与该卡没有问题. 您知道您的应用所需的 IBW 大小吗?

    此致、  

    马特