This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7835:引脚 1 VREF 电容器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1529524/ads7835-pin1-vref-capacitor

部件号:ADS7835

工具/软件:

神父:

DS 提到 VREF 引脚需要连接一个 2.2µF  钽电容器,您能帮助检查为什么它有这样的要求吗? 如果客户使用 2.2uF 陶瓷电容器、这里是否有风险? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ADS7835、为了实现稳定性、通常会在引脚 1 处将 0.1µF 陶瓷电容器连接到 VREF、尤其是在使用内部基准时。 外部 VREF 需要仔细布局以避免噪声耦合。 如果您正在采购精密电容器或兼容的模拟元件、 Jotrin 可提供大量与 ADC 相关的器件、这些器件可以简化原型设计并确保与 TI 数据转换器的兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    别担心、欢迎来到我们的 e2e 论坛!  答案很简单:是的、您可以使用陶瓷电容器。  如果答案更长、您需要了解两者之间的差异、可在此处实现: https://www.kyocera-avx.com/docs/techinfo/CeramicCapacitors/mlc-tant.pdf 、因为 2.2uF 在基准上、因此使用良好的质量上限(X7R 型)将有助于保持稳定性、这对于整体转换精度至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM:

    根据数据表、建议使用 2.2uF  的钽电容、其 ESR 比陶瓷电容更大、我认为这会导致稳定性问题。 请帮助确认。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以添加一个串联电阻来补偿钽电容的 ESR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM:

    由于数据表没有提到何时使用内部基准、因此需要添加额外的电阻器来保持系统稳定。 请帮助确认此问题。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haiwen、

    陶瓷电容器的情况不如如今 ADS7835 发布(25 年前)时那么常见。  我建议您找到一个可容纳陶瓷或钽电容器的电容器封装选项并进行尝试。