This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:电源序列

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1532726/ads131e08-power-supply-sequence

器件型号:ADS131E08

工具/软件:

您好、

我们计划使用+2.5V 和–2.5V 双电源供电 ADS131E08。

在我们的应用中、2.5V 电源的斜升 速度应慢于–2.5V。

对于 ADC  ADS131E08、–2.5V AVDD 在+2.5V 之前斜升是否存在任何风险 ? 是否有任何要求同时增加两个电源?   

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    为了保持器件安全并且不超出绝对最大额定值、在器件上电之前、所有数字和模拟输入必须为低电平。 上电时、将所有这些信号保持在低电平、直到电源稳定。

    我正在检查是否有任何其他潜在风险、我会尽快回复您

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    与设计团队进行双重检查后、无需担心您在 +/–2.5V 电源上所做的事情。  在电源稳定之前、只需将数字和模拟输入保持在低电平即可。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的 确认。

    此致、

    Amit