This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:如果此 ADC 能够转换全差分和真正的生物极性信号(附有原理图)

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259-Q1, ADS1259, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534816/ads1259-q1-if-this-adc-is-capable-of-converting-fully-differential-and-true-bio-polar-signal-schematic-attached

Thread 中讨论的其他器件:ADS1259-Q1ADS1259THP210

工具/软件:

如 ADC 原理图所示、 CH1_BUF_OUT_P CH1_BUF_OUT_N 类型 全差分 真双极 由先前的全差分放大器(THP210DR,此处未显示)生成的信号。

我们的目的是利用全差分 ADC 提供的高共模抑制比 (CMRR)。

根据这种设计方法、我想确认是否存在 ADS1259-Q1 适用于实现我们的 全差分和真正双极输入目标。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴新宇

    ADS1259 在技术上可以使用+/–2.5 双极模拟电源支持+/–2.5V 输入。 我假设波形图中的基准点应为 D_GND、而不是 GND_A、因为您的信号相对于该网络是负的。 在这种情况下、模拟接地应该是 VSS。

    不过、您可能需要将 THP210 的输出降低到+/–2.4V 等电压、以便为您留出一些余量并避免输入饱和

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。 我没有得到“波形中的参考点应为 D_GND“的器件。 在电路板上、我们提供 与 GND_A(模拟地)配对的正负模拟电源轨 (VDD (+) 和 VSS (-))。 标记为 3.3VD 的数字电源与 GND_D 配对 我们尝试数字化的信号也是模拟双极、这就是我将 GND_A 作为基准点的原因。 这有道理吗?

    感谢您的推荐、我将调整 THP210 输出以提供一些余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴新宇

    我假设模拟和数字都有一个标记为 D_GND 的接地端、我们通常建议这样做。 但是、如果您有单独的模拟接地 (GND_A)、那么我同意您的图是有道理的

    -布莱恩