This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:使用 4.096 基准的 ADS7138 和 INA2191A1 的 AVDD 电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, INA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533627/ads7138-avdd-supply-for-ads7138-and-ina2191a1-using-4-096-reference

部件号:ADS7138
主题: INA2191 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在 对 ADS7138 的 4.096 基准电压使用 (LT1790 最大 5mA)。 由于我的 INA2191 也适用于这条线、因此我在 4.096 基准上添加了它。

  尽管数据表电气数据显示 ADS7138 和 INA2191A1 的组合可以加载 LT1790、但我不太担心 1mA。

您认为连接的电路是否正常?

对于数字线路、我使用了 3V3 电源、因为 AVDD 和 DVDD 都是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    对此迟来的答复表示歉意。  

    从 ADC 的角度来看、这应该是最不需要关注的问题。 在最大值,它将消耗小于 300uA . 我更不知道放大器的电流。

    我将把问题交给放大器团队、以提供有关您可能期望的最大电流的更多详细信息。 放大器驱动的输出电路到底是什么?您期望的最大输出电压摆幅是多少?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从 INA2191 的角度来看、这也没关系。

    此致

    广