This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:只需最少的器件

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534731/dac8775evm-minimum-parts-required

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8775

工具/软件:

将 DAC8775 用于特定工程、并且想知道如何限制支持 DAC8775 所需的元件数量。

如果 JP1 和 JP2 都设置为 2-3(即使用外部电源 AVDD 和 AVSS)、我是否需要在 LN_A 和 JP1-1 之间连接任何支持元件  

IE L1、D1、C1、FB1、C5、 R1、C9

在 LN_B 与 JP2-1 之间  

例如 L1、D3、FB2、C6、R2 C100、C6

另外、如果这是一个具有固定 AVDD 和 AVSS 的固定电路、是否确实需要 D5 和 D6?

我需要一个通道、但假设答案读取到其他 3 个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、


    如果您计划使用外部电源、则可以连接 VPOS_IN_x 和 VNEG_INx 处的电路、然后使 LP_x 和 LN_x 保持未连接状态。 然后、您可以将去耦电容器连接到 VPOS_IN_x、AVDD 和 PVDD 的连接节点。 如果 VNEG_IN_x 用作负外部电源、则需要一个去耦电容器。 EVM 上的电路用作 DAC8775 的降压/升压转换器的一部分。

    您可以参考数据表中的图 137:

    从您的列表中、我想您只需要 C5 和 C6。 只需确保 VPOS_IN_x 连接到 PVDD/AVDD。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    感谢您的答复。

    我目前将 VNEG_IN_x 连接到–15V

    VPOS_IN_x 连接到+15V

    两者都独立于 GND 1uF 去耦  (我看到我可能会使用 0.1uF)

    此外、PVSS_x 均连接到 GND

    请参阅附件、我可能已经用电容器完成了!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、


    我认为没关系。 如果用于工业环境、我会添加 EVM 中所示的输出保护以及额外的保护二极管 (TVS 和 Schottkys)、这些保护二极管可以保护器件免受 ESD 等瞬态电压的影响。

    这是 EVM 图片:

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、  

    如果您还没有 DAC8775EVM、我建议您使用该电路。 在外部电源上运行此 EVM 所做的修改非常少、您应该能够对其进行测试和运行任何所需的操作。

    https://www.ti.com/tool/DAC8775EVM

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    非常感谢。   

    我有 DAC8775EVM、并且已经使用了一段时间。

    我按照所述进行了设置、并编写了大量的库来使用微型控制它。

    联系 TI 的原因是为了确保 EVM 上的附加元件不会与其他跳线选项交互、您已确认。

    您会评论输出保护。  输出进入具有 3kΩ 的比较器电路、然后才能看到外界。

    从您的图中、您是否建议 D19 是合适的、从而保护输出?

    鉴于它是 VPOS_x 和 VNEG_x 的固定电压、并且不能像在 EVM 板上那样是一个变量、我不确定是否需要过压保护 D17 C50 C51 和 D? 如下所示。  欢迎您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、


    电阻的 3kΩ 可能只是保护输出所需的全部。 它会限制进入器件输出端的电流。 通常、我们将此处的二极管分流掉可能击中输出的瞬态过压、例如 ESD 事件。


    Joseph Wu