This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8741H:xtr115 和 DAC8741H

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01504, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535881/dac8741h-xtr115-with-dac8741h

器件型号:DAC8741H
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-01504MSP430FR5969

工具/软件:

尊敬的团队:

我想使用 TIDA-0154 评估板设计。 您能解释一下我们如何将它连接到现场通信设备 Emersion 475 以及设备如何通过 现场通信设备 (emersion 475 ) 进行校准吗?

我们是否需要任何更软件的文件、如 HART 栈或 DD 文件。

我在微控制器中读了一些带有 dd 文件的软件、我们无法与现场通信器通信。 您能详细解释一下吗?  

此致

Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreekar,


    TIDA-01504 中的设计用作运行 FieldComm 所需 HART 注册测试的原型。 您大概已经找到了这个、但您可以在文件夹和设计指南中找到设计的详细信息:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01504
    https://www.ti.com/lit/pdf/tidudf6

    在该设计中、HART 栈已编程到 MSP430FR5969 微控制器中。 需要使用该固件来解释 HART 通信。 这将是 Emerson 475 发送的通信。

    我们无法为设计提供固件。 固件由第三方编写、我们无法分发。 编写固件的公司是 Smart Embedded Systems、您可以通过以下链接与他们联系。

    https://www.smartembeddedsystems.com/contact.php

    最后要注意的一点是、如果您正在开发支持 HART 的变送器、以下应用手册可能会为您提供帮助。 第一个是 HART 协议的基本指南、第二个是详细说明我们如何设计另一个电路用于 HART 测试的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh0
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh8


    Joseph Wu