This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:DAC121S101 输出问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535395/dac121s101-dac121s101-output-problem

部件号:DAC121S101

工具/软件:

您好、

我们使用的是 DAC121S101 DAC 和 3.3V 电源、其 SPI 线路连接到微控制器。 在某些 DAC 器件上、我们会遇到输出未反映 SPI 命令对应的电压的问题。 DAC 输出 0V 或 3.3V、而不是生成预期的模拟输出。
我们已经使用示波器验证了 SPI 通信并对发送的数据进行解码、这似乎是正确的、但我们仍然无法从 DAC 获得预期的输出电压。

我们为 DAC 提供一个低噪声 LDO 和推荐的去耦电容器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhan:

    您能否检查数据是否在 SCLK 的下降沿传入? 才能将栅极驱动器接地。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    是的、问题是由时钟的上升沿引起的。 感谢您的支持!