This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:精度不准确

Guru**** 2825525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534099/ads131m08-inaccurate-precision

器件型号:ADS131M08

工具/软件:

当我们使用 ADS131M08 时、精度突然变得不准确。 例如、当源输出 5A 交流信号时、电表可以正常地初始测试 5A 的正确值。 一段时间后、结果为 5.08A。 当源输出为 4A 时、仪表测试的值为 4.03A。 故障排除后、已确认源输出没有问题。 此时、ADC 数据转换速率不是问题。 我们始终配置为 8K 速率、捕获 SPI 数据帧也是正常现象。 重新启动手表后可恢复该状态(电路板断电并重新启动)。 这种现象在我们地区发生的可能性很低。 目前、我们无法找到原因。 我想问一下我们如何进一步找到和调查它。 顺便说一下、上述两个值 5.08A 和 4.03A 不是默认增益值 (8388608) 的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹喜惠

    您是否在 观察到 5.08A 或 4.03A 时测量了 ADC 的输入? 这是在特殊测试期间发生的(例如 EMC)? 您能否共享来自 ADC 的原始数据(原始数据)?

    BR、

    Dale  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.发生问题时未测试 ADC 端的输入。 2.在特殊环境下或在常规测试中进行测试。 3、未采集原始数据。 我们最近也在重现这一问题。 顺便说一下、我们的代码每隔几个数据帧就会检查一次帧头、以查看帧头是否有效。 出现问题时、未看到异常的帧头打印。

    接下来、我们计划在出现问题时查看 ADC 寄存器值和转换为物理信号的原始代码的值、看看这是否正常。

    我想问、问题发生时是否还有其他事情要做、或在正常情况下我们需要做些什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹喜惠

    1.我强烈建议监控 ADC 的输入、这样可以判断干扰或问题是否来自前端电路。

    2.当包括 ADC 或前端电路在内的电路受到干扰或耦合的影响时,可能会发生这种情况。 包括输入监控和原始数据在内的更多实验有助于识别噪声。 原理图和布局也可能有所帮助。

    3.我不知道帧头是什么,你可以澄清它。

    除了项目 1 和 2 外、监测 REFIN 上的 Vref 也有助于识别这种情况。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帧头实际上是 STATUS 寄存器的值。 每次从 8 个通道读取数据时、前三个字节是 STATUS 寄存器的值。 非常感谢您的善意支持、我们将监控 ADC 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹喜惠

    感谢您的澄清。 我们不将状态字称为 帧标头。

    -戴尔