This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:关于 ADS8866 ADS886/2 Vref 导致噪声

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1534290/ads8866-about-the-ads8866-vref-2-causing-noise

器件型号:ADS8866
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR5994

工具/软件:

您好、TI 专家、


我有一个声音收集的特殊应用项目 (200Hz ~ 5kHz);声音收集的规格是 50kSPS、ADC 16 位。 目前、具有 16MHz 时钟和 ADS8866 的 MSP430FR5994 可以满足我的需求、但我遇到了一个问题。 我将直流失调电压设置为 DC/2 Vref 电压值、但获得的声音具有很大的噪声。 我附上了电路图、请给我一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的发布。 您是否是指将 1.25V 直流失调电压添加到“ADInput"信号“信号? 您现在的整个输入电压范围是多少? 您能否分享一个输入电压示波器截图并描述 ADC 输出端的噪声?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:


    你是对的。 ADInput 已添加直流失调电压 1.25V、并在 OPA 的红色帧处完成。 现在我已将 Vref 调整为 3V、将直流失调电压调整为 1.5V。 示波器获得的结果似乎不超过临界电压。 还有很多空间。 仍然会产生噪声。 附件是 wav 文件。

      e2e.ti.com/.../wav_5F00_file_5F00_APT.wav


    本手册介绍了要与 ADC REF 配合使用、需要在电压基准之后添加缓冲器。 这是我迄今为止看到的。


    此致、

    Anthony。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    很棒的景点 REF33xx 可能会引入噪声。 在数据表中、我们建议将 REF33xx 与额外的缓冲电路配合使用:

    或者、您可以使用 REF60xx、该器件的噪声比 REF33xx 低得多、因此实际不需要额外的基准缓冲级:

    数据表应用部分和器件 EVM 原理图可为元件选型和原理图设计提供良好的资源。

    此致、

    Samiha