This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:有关电源和配置过程的异常行为。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535150/ads7138-strange-behavior-concerning-power-supply-and-configuration-process

部件号:ADS7138

工具/软件:

您好:

我 I²C 使用 ADS7138、并注意到在 μ A 配置期间有一些涉及其电源的意外行为。

问题
I²C ADC 配置错误(这意味着 Δ Σ 帧格式错误或总线上存在干扰)、该器件就会将 SDA 和 SCL 线路拉至低电平。 同时,我的电源轨也会倒塌到 0 伏

问题
在这些情况下、IC 本身是否会导致电源电压下降、或者这很可能是电路板上的硬件特定问题?

提前感谢您的任何见解。

—胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能详细分享一下 I2C 帧格式错误的含义吗? 您能否分享一个示波器截图、说明在此期间看到的内容?

    是 AVDD 还是 DVDD 电源降至 0? 您是否确定因果关系也正确、这意味着如果可能是 SDA 和 SCL 线由于电源电压下降而变为低电平?

    我认为我没有看到任何其他情况、即该器件会使两条线路保持关断状态、而不控制 I2C 总线。 您是否还能分享器件被寻址的顺序?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

     

    当我说 μ I²C 帧是“格式错误“时、我指的是噪声破坏总线的情况、而 ADS7138 未配置。 很遗憾、我目前还没有可以分享的示波器截图。

     

    请注意、AVDD 和 DVDD 连接在一起。 我们已确认、只有在 SDA 和 SCL 被强制为低电平后、电压轨才会崩溃。 (该电源轨由直流/直流转换器供电,而不是由实验室电源供电。)

     

    I²C 澄清一下、当您提到“序列“时、您是指我发送的 μ s 帧吗?

     

    谢谢、此致、
    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    是的、我会请求发送 I2C 帧、并以示波器捕获问题发生的时间。 这种情况发生的频率如何、您知道噪声源是什么吗? 可以改善噪声环境以防止这种情况发生吗?

    除此之外,我不会有太多的见解,可能是什么原因导致这种情况基于上述。 这对于以前观察到的任何事物来说似乎都是独一无二的。 示波器图肯定有助于直观呈现问题的根源。

    此致、
    Joel