This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:单端和双端电源之间的性能差异

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535671/ads1291-performance-differences-between-single-ended-and-dual-ended-power-supplies

器件型号:ADS1291

工具/软件:

您好、TI 人

这是刘东尼,谁是医疗 FAE。  

我想检查 使用 0V 至 3V 电源和–2.5V 至 2.5V 电源时的性能差异。

在 0-3V 电源中:客户计划使用 1.5V LDO 输出作为输入失调电压。其中是否会包含任何噪声?

客户打算使用 0-3V 电源来减小产品 ECG 贴片 1 导联的尺寸。

是否会带来任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您发送编修。 谁是客户?

    无论使用单极电源还是双极电源、AFE 性能都相同。

    通常、LDO 不用作直流失调电压。 相反、应通过专用 RLD 电极对患者进行偏置、该电极驱动 ADS1291 内部产生的 1/2 Vs 电压偏置。 客户是否在 ECG 贴片中使用两个或三个电极?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    是 Edan , 2 电极 。 我懂了。  客户已经选择了双极电源。 请关闭此问题。 非常感谢。