This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:输入阻抗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, OPA2325, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535338/ads131m08-input-impedance

器件型号:ADS131M08
“主题“中讨论的其他器件: OPA2325ADS127L18

工具/软件:

大家好、TI-Team

我想在我的 Safety plc 项目中使用此 ADC 来获取 4 个–20mA 信号。 一项要求是根据需要滤除 50/60Hz 噪声。 为了实现这一点、我将以 800SPS (50Hz) 和 960SPS (60Hz) 进行采样、然后使用 CIC (SINC1 或 SINC3) 软件滤波器来获得 50/60SPS。 我会将 ADS131M08 与 REF7012 结合使用、这样我将能够获得尽可能高的精度、尤其是随着时间的推移。 目标是使误差比 0 –60°C 高+/–0.1%。

我唯一关心的是输入阻抗。 由于 ADC 旨在使用非常高的电阻值测量高电压、因此我假设校准后可以忽略阻抗。 或者、我是否需要添加一个阻抗转换器(例如 OPA2325)来补偿该误差?

提前感谢您!

此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Theo:

    如果仅在器件上电后进行一次校准、则必须考虑输入阻抗随温度的变化、可能需要定期进行校准。 添加放大器是一种可更大限度降低 ADC 输入阻抗影响的解决方案、但它也会引入噪声和失调电压误差等。我不是 放大器专家、您可以在放大器论坛上发布您的问题、他们可能会进行仿真以供您评估。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dale

    感谢您的澄清。 这里也存在漂移。 有没有官方的号码,它可以得到多差. 我想让系统在没有任何校准的情况下运行 20 年。 如果我需要使用 OPV、我需要执行接地偏移以补偿放大器无法低于 0V。 我认为 OPV 在校准后不会增加可调节的错误、因为在这种情况下、ADC 似乎是问题所在。  

    是否计划使用外部 REF 输入释放更精确版本的 ADS131M08 系列。 也许是 ADS131B08? 我需要一个具有 SINC3 滤波器的仿真采样 ADC、频率为 50/60Hz、至少有 6 个通道。 ADS127L18 不适用、因为我们的 MCU 无法处理数据接口、并且其成本高昂。

    此致 Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Theo:

    数据表中列出了我们表征的所有信息。 您可以使用 6 西格玛统计方法作为最小值/最大值的估计值。

    放大器的漂移规格可能会 在一次校准后增加误差、例如温漂。

    ADS131E08 是一个不错的选择、因为它具有高输入阻抗。

    BR、

    Dale