This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960PEVM:如何使用 DRE

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535981/afe4960pevm-how-to-use-dre

器件型号:AFE4960PEVM

工具/软件:

由于此器件受保密协议约束、因此我不会详细讨论该问题。 总之、我在设置 DRE 特定的寄存器以获得带有小直流器件的干净 PPG 信号时遇到问题。 遗憾的是、我无法从数据表中了解 DRE 寄存器对 PPG 信号的影响。 此外、我希望利用所有 4 个 LED 驱动器、但这需要比器件支持的相位更多的 PPG 相位。 您能否说明一下我是否错误地设置了寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdelrahman、

    由于此器件符合保密协议、因此我已通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Payton