This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:LSF0101

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536284/lsf0101-lsf0101

器件型号:LSF0101

工具/软件:

你(们)好

我们需要对 100MHz 时钟信号进行 3.3V 至 (0.8V-5.0V) 的上行和下行转换。

我们已经检查了 此应用中具有单电源配置的器件 LSF0101、但它仅支持 3.3V 至 (1.8V-5V)。 A 侧和 B 侧使用了上拉电阻器。

是否可以通过这种带有 LSF0101 的单电源配置使用推挽式输出、以便在电平转换期间实现 100MHz 数据速度。

如果使用此器件 LSF0101 无法做到、 您能为我们的应用推荐任何其他合适的电平转换器吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    我们的应用程序团队目前因美国度假而不在办公室。 我们将返回星期一、帮助您回答您的问题。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    虽然 LSF0101 支持 100MHz 带宽、但支持的最高数据速率将取决于外部 RC 条件、因为需要强上拉电阻器(并且还会由于泄漏电流增加而导致 VOL 水平升高,从而进行折衷)。 器件本身是开漏输出、因此使用外部上拉来辅助处理逻辑高电平信号。

    如果要进行电平转换的信号本质上不是自动双向信号、则有更多具有缓冲功能/更高带宽支持的合适转换器、而无需 LSF0101 的速度和功率权衡。 如 ts  需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sn74axc1t45.pdf  

     

    此致、

    插孔