This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:JESD 通道设置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535957/adc32rf55-jesd-lane-settings

器件型号:ADC32RF55

工具/软件:

您好团队:

在表 7-32 中、JESD 模式为 L=8、M=2 以实现 12 位分辨率。
但是、我的客户只会将此 ADC 的 1 通道转换成 1 通道。

是否可以为 12 位分辨率设置 L=4、M=1?
他们希望 节省 JESD 通道。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、使用 GUI 工具生成 8-2-8-20 旁路模式的配置。 然后使用 JESD 页 0x28 将未使用的串行器/解串器通道断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    感谢您的快速回答。

    那么、若要设置 L = 4、我是否应该将 0x28 寄存器设置为 0x0F? (00001111)

    此外、如何设置 M = 1?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    您不必为 M=1 设置任何内容。 FPGA 只会查看一个活动通道、本身将是 M=1。 使用 4 个最低通道 (DOUT0-DOUT3) 的 L=4 是正确的。

    谢谢