This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:最小采样速率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, ADC12QJ1600EVM, ADC12QJ800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536891/adc12qj1600-minimum-sampling-rate

器件型号:ADC12QJ1600
在 Thread 中讨论的其他部件:ADC12QJ800

工具/软件:

您好:

请参考此 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290078/adc12qj800-adc12qj800?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC12QJ800#、 根据对最低 JESD 速率 (2.5Gbps) 的要求施加的最小采样速率是否也适用于 ADC12QJ1600?

在 ADC12QJ1600EVM 软件中、第一个“平面“选项卡中的采样频率无法设置为低于 500MHz。 我想这只是该软件的限制、对吧?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    500MSPS 的最小采样率由器件的内部 PLL 环路 BW 设置。 这在 ADC 数据表规格表中指定。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在 PLL 旁路的情况下、我们可以使用低至 JESD 最小限值的采样率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    遗憾的是、最小采样率为 500MHz、我指的 PLL 是 JESD 的内部 PLL。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这与 ADC12QJ800 型号或这个答案 (e2e.ti.com/.../adc12qj800-adc12qj800 是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉、帖子不正确。

    我将删除此项、以免造成任何混淆。

    感谢您提请我们注意这一点。

    THX、

    Rob