This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:有关 TI_MODE 和测试模式配置的说明

Guru**** 2614565 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537815/dac39rf10-clarification-on-ti_mode-and-test-mode-configuration

器件型号:DAC39RF10

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

关于、我有两个问题 DAC39RF10

  1. JCTRL 寄存器中的 TI_MODE

    您能解释一下该TI_MODE位在JCTRL寄存器中的功能吗? 我目前正在设置中使用 TI 的 FPGA 发送器 IP 内核。

  2. 测试模式配置

    在 JMODE10 中、我成功地在两个 DAC 通道上发送用户图形数据。 我已通过以下步骤尝试启用内部 PRBS 输出:

DP_EN     (0x02E0) <- 0  
JESD_EN   (0x0100) <- 0  
JTEST     (0x0121) <- 4 or 1  
JESD_EN   (0x0100) <- 1  
DP_EN     (0x02E0) <- 1  

但是、DAC 会继续输出用户图形数据、而不是选定的内部 PRBS 序列。

您能否阐明在此配置中激活测试模式的正确步骤?

提前感谢您的支持。

此致、

Tabe_mesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tabe、  

    TI 模式会更改扰频系数。 TI JESD-IP 当前不使用这些更新后的系数、因此会将其关闭、即使使用我们的 IP 作为当前使用器件的方式也是如此。   

    对于 PRBS 测试、您需要启用 BER 测试。  

    将器件以正常工作模式启动(就像您所做的那样)。 确认链路已接通且所有设置均正常工作后、您可以将 FPGA 切换到 PRBS 模式。  

    对于 DAC 配置、  

    禁用数据路径 写入 (0x2E0、0x00)

    禁用 JESD 写入 (0x100、0x00)

    设置 JTEST 位模式。 写入 (0x121、0x01) (对于 PRBS7)

    启用 JESD 写入 (0x100、0x01)

    启用数据路径 写入 (0x2E0、0x01)

    等待 SERDES PLL 锁定。 读取 (0x107)(位 2)

    启用 BER 写入 (0x1A0、0x01)

    等待一段时间。  

    禁用 BER  写入 (0x1A0、0x00)

    每个通道的回读位错误计数。 (对于物理通道 0、从地址 0x01B0 开始)

    误码率是 (错误计数)/((SerDes 速率)*(等待时间))

    此致、  

    马特