This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43701-Q1:I2C 数字逻辑电平

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537754/dac43701-q1-i2c-digital-logic-levels

器件型号:DAC43701-Q1

工具/软件:

你(们)好

我们计划在 1.8V 电压下运行此器件(根据数据表,这样可以,因为 VDD_MIN=1.71V)。 是否可以在 1.8V 域中提供 I2C 信号? (信号将从 0V 摆动到 1.8V)。 通过查看数据表、可以看出这不清楚(请参阅下图)。 这里显示 VIH 最小值为 1.62V? 但最大值是多少、1.8V 是否正常? 3V 是否正常? 等等、难道不应该也有 mA 值吗? 它是否依赖于 VDD?

谢谢

Juan Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    最大值为 VDD。 最大运行条件中都有这种情况。 要将任何 VDD 识别为高电平、逻辑电平至少需要为 1.62V、但信号不应超过 VDD。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯