This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:HSDC Pro 上的错误消息

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J58EVM, TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200RF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518222/adc12dj5200rfevm-error-message-on-hsdc-pro

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
“主题“中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、ADC12DJ3200 、TSW14J58EVM、 ADC12DJ5200RF

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

关于  ADC12DJ5200RFEVM + TSW14J57EVM 与预发布版相关的内容。

ADC12DJ5200RFEVM:用于 ADC12DJ5200RFEVM 的 ADC GUI 脚本 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

时钟设置为外部模式(默认)。

问题 1

点击 Capture 按钮时、显示以下内容、但不在 HSDC Pro GUI 上显示波形

您知道此消息显示的原因吗?

将 DDR 读取到文件 CAPTURE_FLAG_NOT_SET 未设置捕获完成位

问题 2

在 HSDC Pro GUI 上为 ADC 选择“JMODE0"是否“是否正确?

GUI 列表中没有 JMODE1。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    您能否请检查您是否为 ADC EVM 提供了正确的采样时钟和参考时钟、并且它们都被基准锁定

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    我尝试设置通过 10MHz 锁定频率、但在 GUI 上显示了相同的消息。

    我想知道如何处理该消息以在 GUI (HSDC Pro) 上获得正确的波形。

    此致、

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    我不确定 JMODE0 的 ini 文件是否正确。 它说… JMODE0_TI_IP。

    请改用“ADC12DJxx00_JMODE0"并“并告诉我们您找到的资源。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:选择 “ADC12DJxx00RF_JMODE0",“,没错、没错、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。

    我选择了 ADC12DJ3200_JMODE0_4G_6G 并能够捕获它。

    下面还有其他 ADC12DJ3200_JMODE0_、我应该选择哪个?

    ADC12DJ3200_JMODE0_3G_4G
    ADC12DJ3200_JMODE0_6G_6pG

    但由于器件不同、这些设置本身是否不同?

    正确的设置是 您提到的“ADC12DJxx00RF_JMODE0",“,但、但我在 GUI(5.31 版)上找不到该设置。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    请使用 HSDCPro v5.2 以使用“ADC12DJxx00RF_JMODE0"。“。 这也可以在网站上找到。

    很抱歉,我们正在清理所有这一切。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我在 TI 网站上找不到 v5.2。

    您能在这个 E2E 上分享一下吗?

    用于评估模块 (EVM) 的 DATACONVERTERPRO-SW GUI |德州仪器 TI.com

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    到目前为止、您是否有任何更新。
    我想获取 HSDC v5.2。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    它是在网上,点击两个下载请查找.

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有类似的 5.2 ver exe 文件。 仅 5.31。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道发生了什么。 我们正在更新很多网页。

    请使用此链接、它将很快过期。

    tidrive.ext.ti.com/.../d46d4d54-a4eb-4892-a72f-f6f36237789c

    访问代码: 28bRu^w7

    THX、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您更新安装程序。

    可以选择 “ADC12DJxx00RF_JMODE0"。“。

    我能够在单通道中获取波形、但未显示双通道的 JMODE、无法获取。
    我想通过 JMODE 2 或 3(最好是 30)获得波形。
    有没有办法解决这个问题?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    将 JMODE 更改为 3 后、是否更改了 FPGA 的参考频率?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我使用“外部计时选项(默认)“。 我应该更改 ADC GUI 或 HSDC GUI 的时钟设置吗?

    如果是、能否附加我应该更改的 GUI?

    在 ADC GUI 上、我可以通过更改 JMODE 设置来设置双通道:
    但 HSDC 不能在列表中显示双通道 JMODE、因此无法设置它。
    HSDC 上的“Channel Switching“选项卡是 1/1、因此只能选择“1Channel"。“。

    最好的 Regarsd,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    请使用外部时钟/默认设置。 您可以选择 JMODE1(单通道)或 JMODE3(双通道)。 FPGA 参考时钟与 260MHz 相同。

    这在 ADC GUI 中的下拉列表中选择。

    然后在选择 JM 后对 ADC 重新编程。

    接下来、选择 HSDCPro 或 JM3 上的 JM。

    EVM 设置应如下所示。 这是你拥有的吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    在 HSDC v5.2 中只能选择 JMODE3
    ADC12DJ3200_JMODE3_2G_3G 或
    ADC12DJ3200_JMODE3_3G_3p2G

    这仅适用于高达 3G 的采样率。
    如何确认它在 5G 中的工作原理?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tdd、请使用正确的 ini 文件。 这些是 DJ3200、而不是 DJ5200RF。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我在 v5.2 上看到以下文件夹、似乎没有 JMODE3 文件。

    C:\Program Files (x86)\ADC\High Texas Instruments Data Converter Pro v5.2\14J58 Details\ADC files

    C:\Program Files (x86)\ADC\High Data Converter Pro v5.2\14J58 Texas Instruments files\Configuration Script

    根据上一篇文章、 Neeraj 提供了 ini 文件。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_TSW14J58.zip

    ADC12DJ5200RFEVM:JMODE 与 HSDC Pro、ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J58EVM — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

    您能否提供适用于 5G 的最新 ini 文件?

    我的 TSW1458EVM 具有“DC182_A10"。“。 我认为这意味着 REV A(版本 10)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    到目前为止、您是否有任何更新?

    我想我需要为需要的 JMODE 添加补丁 (.ini)。  

    上一篇文章提供了  REV-A7 的 ini 文件、您已确认 TSW14J58EVM 修订版。

    我是否   也可以将此 ini 文件用于“DC182_A10"以及“以及 HSDC pro v5.2?

    这是另一个前题。

    TSW14J58EVM:High Speed Data Converter Pro v5.20 不支持 ADC12DJ5200 JMODE1。 它仅支持 4 个 JModes。 -数据转换器论坛 — 数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    这是第一次提到 J58 数据采集板。 文章显示 J57。

    不管怎样、如果您计划使用 J58、让我明天在实验室中进行设置、我会确认我的发现。

    您计划使用 JMODE 3、对吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的支持。

    很抱歉不分享我关于 TSW 的配置详情。

    同样、下面是我的设置和所需的 JMODE。

    ■我的 ADC + TSW  

    ADC12DJ5200RFEVM + TSW14J58EVM (DC182_A10)

     

    ■HSDC Pro

    v5.2 (起初,我使用了最新版本 (v5.31 ),但向下版本作为您的建议)

    ■Ω 所需的 JMODE

    JMODE0(作为您的建议,我使用 HSDCPro v5.2 来使用“ADC12DJxx00RF_JMODE0 “)     

    JMODE2  

    JMODE3

    JMODE30(如果可能)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    感谢您的详细信息、我将对此进行研究。

    请给我几天时间回复。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的合作。

    我仍需要 JMODE 30、因此也请提供此条件。

    JMODE0(作为您的建议,我使用 HSDCPro v5.2 来使用“ADC12DJxx00RF_JMODE0 “)     

    JMODE2  

    JMODE3

    JMODE30  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    我能够让 JMODE30 与 J58 HSDCPro v5.2 搭配使用。

    请参阅下面的 pic。

    我将其正常设置。

    我无法让其他的 JMODE 使用 HSDCPro 和 J58。

    我会在内部询问这些 JMODE 是否是我们在此平台上可以支持的工作。

    我知道您可以用 J57 来做这些 JMODE。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    v5.2 具有以下 ini 文件。 这是您评估过的同一个文件吗?

    ADC12DJ5200RF_JMODE30.ini

    我试图附上 ADC12DJ5200RF_JMODE3_8G_12G.in 它似乎与 J58 配合使用。

    e2e.ti.com/.../6403.ADC12DJ5200RF_5F00_TSW14J58.zip

    TSW14J58EVM:High Speed Data Converter Pro v5.20 不支持 ADC12DJ5200 JMODE1。 它仅支持 4 个 JModes。 -数据转换器论坛 — 数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我可以看到 ADC12DJ5200RF_JMODE30 为 v5.2、并可以设置 JMODE30。

    很抱歉我的误解。

    此外、我还想使用 JMODE31。

    我可以在 v5.2 上设置的当前状态如下。

    JMODE0←〇 ADC12DJxx00RF_JMODE0  

    JMODE2 ←〇 ADC12DJ5200RF_JMODE2_8G_12G(在  E2E 上添加 ADC12DJ5200RF_JMODE2_8G_12G.ini 的补丁文件)  

    JMODE3←〇 ADC12DJ5200RF_JMODE3_8G_12G(在  E2E 上添加 ADC12DJ5200RF_JMODE3_8G_12G.ini 的补丁文件)  

    JMODE30 ←〇 ADC12DJ5200RF_JMODE30

    JMODE31←×Ω

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    制作 JMODE30.ini 文件的副本。 重命名为 JMODE31、然后在文件内只需更改 M = 2 和 S = 20。

    我验证了这项工作。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我尝试过它、它似乎在单通道中工作。
    如果我重写 JMODE30 ini 文件、它能否在双通道中工作?
    我尝试更改信道=2 的数目、但它在双信道中不起作用。

    您能否发送您的 ini 文件?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    请参阅随附的内容。

    在该路径中插入此文件并重新启动 HSDCPro v5.2

    C:\Program Files (x86)\ADC\High Texas Instruments Data Converter Pro-V5p20\14J58 Details\ADC files

    谢谢、

    Rob

    e2e.ti.com/.../6180.ADC12DJ5200RF_5F00_JMODE31.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您附加 ini 文件。

    似乎仅将  M = 2 和 S = 20 从 JMODE30 更改为 JMODE31。

    您可以看到这个 ini 文件 在双通道模式下工作吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    是的、我验证了这一点。 它是有效的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我尝试设置您的 JMODE31 ini 文件、但在 HSDC pro v5.2(通道 1/1)上似乎是单通道。

    请参阅随附的图像。 如果我需要更改设置、请告知我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    请参阅随附的 JMODE31.ini 文件。

    为了让数据显示在 CHB 上,我不得不再做一些更新。

    请查看。

    谢谢、

    Rob

    e2e.ti.com/.../7345.ADC12DJ5200RF_5F00_JMODE31.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您附加 ini 文件。

    我可以正确地看到 JMODE31。

    此致、

    TTD