This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:辅助电路的 HLDO 高侧电源电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537400/amc3336-hldo-high-side-supply-current-for-auxiliary-circuitry

器件型号:AMC3336
主题中讨论的其他器件: AMC3330

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户查看 AMC3336、并考虑 将 HDL 高侧电源电流用于辅助电路。 对于 AMC3336 数据表、IH (辅助电路的高侧电源电流)为 1mA ((max))。 但是、他们希望有更多的高侧电源电流来驱动辅助电路。


对于 AMC3330 数据表、   在 3V =< VDD =< 4.5V 时、IH(辅助电路的高侧电源电流)为 1mA (max)、   在 4.5V =< VDD =< 5.5V 时、IH(辅助电路的高侧电源电流)为 4.3mA (max)。

AMC3330 数据表已从修订版本 A(2020 年 10 月)更改为修订版本 B(2024 年 8 月)、并添加了 4.5V =< VDD =< 5.5V 的 IH 规格。

AMC3336 是否可以具有   与 AMC3330 相同的 IH(辅助电路的高侧电源电流)?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    所有 AMC33xx 器件都应能够在 VDD > 4.5 处提供更高的 HLDO_OUT 电流。

    谢谢。