This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537328/ads131a04-ads131a04

器件型号:ADS131A04

工具/软件:

我使用的是 ADS131A04、它采用 2 个菊花链、由 3 个 ADC 和 2 个 ADC 组成
在进行一些测量时、所有信号都“正常“、只有 MOSI 线路持续处于低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imene Smida:

    MOSI 是从微控制器发送到 ADC 的信号、这是 ADC 的输入信号。  可能您的电路板上存在强制 MOSI 为低电平的短路、您必须仔细检查它、并   通过断开来检查来自微控制器的信号是否正确。

    如果在您检查后问题仍然存在、请分享您的原理图。

    BR、

    Dale