This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE159RP4:该元件的数据表和引脚排列 IC 24 位 4/8 通道 ADC ECG EEG QFN56 AFE159RP8RTQR

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536783/afe159rp4-datasheet-and-pin-out-of-this-component-ic-24-bit-4-8-ch-adc-ecg-eeg-qfn56-afe159rp8rtqr

器件型号:AFE159RP4

工具/软件:

尊敬的支持部门

出于 DFM 原因、我们能否收到此元件的数据表和引脚分配

此致

遇到了 vriendelijke groeten

Sincères 致敬、

Pl Van Maele
产品工程师 EMS

连接组
Bargiestraat 2 - 8900 Ieper - Belgium
Tel:+32 57 344 448
电子邮件: p.vanmaele@connectgroup.com
网址: www.connectgroup.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。 由于这些器件均遵循保密协议、因此请使用每个器件产品页面下的链接提交申请:

    此致、

    Ryan