This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:单电源和双电源之间的差异

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536520/ads1299-the-difference-between-single-and-dual-power-supply

器件型号:ADS1299

工具/软件:

您好、数据表中有两种关于电源的方法。 我想知道哪种是 EEG 采集中的最佳方法。如果 AVDD–AVSS'max =5.25V、意味着我可以选择 AVDD=2.5V、AVSS=–2.5V 或  AVDD=1.5V、AVSS=–1.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请查看建议运行条件表。 ADS1299 的最小电源电压为 4.75V (AVDD 减 AVSS)。 ±2.5V 是可以使用的。

    此致、

    Ryan