This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535681/ads131m08-ads131m08

器件型号:ADS131M08

工具/软件:

大家好:

我也想使用 ADS131M08 进行电压和电流测量。 我不使用放大器、因为我们不希望增加噪声和更多误差。 那么、您是否有有关输入阻抗的更多信息?

在数据表中 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131m08.pdf?、ts = 1751492071609&ref_url=https://www.ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdata-converters%252Fadc-circuit%252Fprecision-adcs%252Fproducts.html)、其中提到的 Z_IN = 330k 典型值。

如果有最小值和最大值以及有关 温度依赖性的一些信息、这会很好。

BR Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  BR Florian:

    数据表中列出了我们表征的所有信息。 您可以使用 6 西格玛统计方法作为最小/最大值的估计值。 如果需要高输入阻抗、 ADS131E08 是一个不错的选择。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    由于该项目已进入高级阶段、因此我们希望避免更改组件。
    那么是否有 最小值和最大值以及有关 温度依赖性的一些信息?

    BR、

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian Struwe:

    今天是在美国度假、我们将在下周回答您的问题。 感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  BR Florian:

    遗憾的是、 ADS131M08 没有对应的最小值和最大值。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  BR Florian:

    ADS131M08 是一款 8 通道、同步采样、24 位 ADC、但它是一款具有成本效益的 ADC、我们尝试保持较低的 成本、因为它增加了测试时间/成本、从而在每个参数上确定最小/最大值。 正如我在上一篇文章中所述、  如果需要高输入阻抗、ADS131E08 是一个不错的选择。

    BR、

    Dale