This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:AVSS 引脚特性

Guru**** 2909510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, LM7705, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538445/ads1246-avss-pin-characteristics

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: LM7705ADS124S06

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我尝试使用 ADS1246 ADC 上的 Avss 引脚创建一个包含 0V 的线性运行区域。 为此、我尝试向引脚提供–100mV 电压。 数据表中没有太多可用于了解引脚阻抗或运行期间引脚的输出电流的信息。 我希望使用电阻分压器和稳压器来提供–100mV 电压、但不了解引脚阻抗和电源电流、我在对引脚进行建模以创建适当的电阻分压器时遇到问题。

我在寻找有关引脚运行的更多信息、并且乐意提供有关如何正确使用引脚来创建所需行为的建议。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    目前我没有任何 PIN 特征信息可供分享。 是否有任何理由不只使用真正的双极电源(如+/–2.5V)而不是将 AVSS 偏置到–100mV? 听起来系统中已经有负电源轨、为什么不直接使用它来偏置 AVSS 呢?

    或者、也可以使用 LM7705 (https://www.ti.com/product/LM7705) 等器件。 该器件提供恒定的–0.232V 信号、并可 连接到 AVSS、以提供使用此 ADC 测量单端信号所需的小负电压

    另一种选择是使用该器件的下一代版本 ADS124S06。 该 ADC 可以使用单极电源测量单端信号。

    -布莱恩