This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:上电/断电序列

Guru**** 2690485 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536906/afe5818-power-up-down-sequence

部件号:AFE5818

工具/软件:

您好:

我对 AFE5818 的上电/断电序列有一些疑问。

1)
数据表中建议的电源先为 DVDD_1P2。
上升 DVDD_1P2 后、是否未要求所有其他电源轨使用任何特定的电源?

2)
数据表显示、DVDD_1P2 必须在 AVDD_1P8 之前上升。
它是否可以作为所有其他电源轨、DVDD_1P8、AVDD3P3、AVDD_5V 在 DVDD_1P2 和 AVDD_1P8 之前上升?
 在任何情况下、DVDD_1P2 都必须为第一个?

3)  
数据表不会发生任何断电情况。
DVDD_1P2 必须是最后一个? 或者 DVDD_1P2 必须位于 AVDD_1P8 之后、其他电源轨无关紧要?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 否、只有 DVDD_1P2 序列很重要  

    2) 建议首先跟随 DVDD_1P2、然后跟随其他电源  

    3) 您可以按照上电顺序的反向进行断电。 即 dVDD_1p2 是最后一个。