This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:SPI 字长、寄存器映射

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538143/vsp5610-spi-word-length-register-maps

部件号:VSP5610

工具/软件:

您好! 我正在考虑将 VSP5610 用于基于 CCD 的光谱仪应用。  

我想得到一本参考手册、其中包含寄存器映射、以便设置时序发生器和采集设置。

第二个问题与 SPI 的输入移位寄存器的操作有关。 由于数据包长度指定为 30 位(这不是标准长度)、我想知道是否可以使用 32 位数据包、然后移位寄存器会丢弃两个额外的位、或者在这种情况下是否需要 SPI 主器件的自定义实现。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要自定义 SPI 实现。

    在邮件中正在进行通信时关闭此主题。