This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:检查原理图

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537989/ads1220-check-the-schmetic

器件型号:ADS1220

工具/软件:

您好 先生

请帮助检查 schmetic、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    查看您的原理图、您似乎正在使用 2 个外部多路复用器总共切换 8 个热电偶、并且进行了如下 ADS1220 数据表中的图 74 所示的一般设置。

    我要补充的唯一注意事项是关于热电偶偏置电阻和抗混叠滤波器。  偏置电阻器的 MΩ 值 MΩ 为 1k Ω 至 10k Ω。  尽管器件数字滤波器可以衰减噪声的高频分量、但 TI 建议在输入端提供一阶无源 RC 滤波器、以进一步提高性能。  上图中使用的滤波器元件值为:RF1 = RF2 = 1kΩ、CDIF = 100nF 并且 CCM1 = CCM2 = 10nF。

    总体而言、原理图看起来遵循建议的热电偶测量应用、应按预期呈现。  

    如何测量热电偶的冷端温度?

    此致、  

    Andrew