This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV571:电压基准

Guru**** 2612355 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537142/tlv571-voltage-reference

零件号:TLV571

工具/软件:

下午好、

我 将外部基准电压连接到 TLV571 上的 REFP。 我使用 MCP1502 评估板作为参考电压源。

REFM 连接到 AGND。

电压基准板具有多个输出电压、如 1.024V、1.25V、1.8V、2.048V、2.5V 3V、3.3V、4.096V 和 5V。 当我为 REFP 连接 3.3V 至 5V 的输出时、以某种方式我在此引脚上测得的最大值为 3.09V。

5V 基准电压下 REFP 上的压降为 1.91V。

该压降以某种方式与 AGND 引脚连接。

电压基准低于 3V 时没有压降。

在该器件上可以提供什么最大电压基准?

我可以使用第三方电压参考板吗?

我是否应该将 REFP 连接到 AVDD? 这是否不违反规范?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavica,

    最大基准电压被限制为最大 AVDD。 该器件上的 AVDD 是什么?

    REFP 也可以直接连接到 AVDD、不会产生任何明显的性能影响、也不会违反任何最大规格。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的答复。 AVDD 为 5V。 我将 REFP 连接到 AVDD、现在进行测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果您有任何其他问题或问题、请告诉我!