This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:发生偏移

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537181/ads1115-an-offset-occurs

器件型号:ADS1115

工具/软件:

你好、员工

出现偏移

我们正在使用 ADS1115 测试具有 0-10V 输入的模拟输入接口。
AD 转换结果中会出现偏移。
当连接 CR 低通滤波器的 C 时、这种影响往往特别明显。
例如、当 AIN0 = 0V 时、AD 转换结果约为 1.9mV。

电路配置是、0 至 10V 输入信号电阻分压为 0 至 3V、然后连接到 CR 滤波器 (C:4.7nF、R:499Ω)、然后输入到 AD 转换器的 AIN0。
CR 滤波器基于 EVM 电路。 单端±4096mV、数据速率设置为 860SPS。

导致偏移的原因是什么?
请告诉我。

此致
cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    是否可以指定使用的是单端输入还是差分输入? 该器件 设置的输入范围是多少? 在 AIN0 处测量的电压是多少? 当您说它为 0V 时、输入是否直接接地短路?

    一般来说、ADC 和 PGA 中的失调电压误差是晶体管或电阻器不匹配导致的。

    此致、
    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    抱歉、我看到您提到了单端输入和+/–4.096V 输入范围。 您是否还能分享分压器的电阻值? 如果它们过大、则会导致建立误差、这可能是您看到的“偏移“。 您也可以尝试降低采样率、并检查问题是否得到改善。 如果是、则可能是稳定误差。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel San

    感谢你的帮助。

    ​​电阻分压器的电阻值为 77kΩ/ 33kΩ。

    稳定误差意味着什么?

    此致、

    cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    稳定误差是指在 ADC 输入端看到的电阻和电容形成 RC 时间常数。 这样、在给定输入阶跃信号的情况下、滤波电容器或 ADC 采样电容器上的电压将随时间上升到输入电压(RC 电路的阶跃响应)。 如果没有足够的时间使电容器上的电压在 ADC 输入范围的 1/2LSB 内达到输入电压、则这被视为建立误差。

    因此、高输入电阻(例如分压器)或高输入电容将延长 ADC 读取电压的稳定时间。

    通常、较高的采样率为 ADC 输入端的电压提供的稳定时间更短。 较低的采样率可提供更多时间、因此我建议降低采样率。 如果误差减小、则表明存在稳定误差。

    信号的性质是什么? 是随时间变化的信号(如正弦波)、还是稳定/缓慢变化的信号(如直流电压或温度读数)?

    此致、
    Joel