This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:0x00 处的帧错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539123/ads1255-wrong-frame-at-0x00

器件型号:ADS1255

工具/软件:

您好:

我使用了 ADS1255 来测量 NTC。 该元件工作、我在 SPI 总线上收到正常值、在值 0x00 期间除外。 为了解决问题、我使用电位器。 如果设置位置,我没有触摸它,我收到 0x 00 17 ,这是好的,有时,我收到了错误的帧,值为: 0x 00 7F 0x90。 在连接中、我放置了两个图形。

对我来说、软件很好、因为我们可以看到 SPI 上的帧发生了变化。

您是否知道 ADC 转换后的值会在不改变电位器位置的情况下发生变化。 改变是重要的问题与电位计的微运动  。  

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain FRENEHARD:

    您能否标记您的逻辑分析仪 捕获结果? 虽然我可能猜到了、但我不确定是哪些信号。 此外、您能否发送整体捕获(如您发送的捕获)并放大捕获? 我真的无法从您发送的捕获中读取任何内容、但最好能看到整个帧

    另外、“错误帧值“是什么意思? 您是说您将电位器设置为某个特定值、而 ADC 正确地测量该值、然后过一段时间后 ADC 测量关闭了吗?

    来自 ADC 的数据值是否恒定、然后单个转换数据关闭、然后返回到预期的值?

    请提供更多数据/表格/图解、说明此错误的表现方式以及您为解决此错误而采取的故障排除步骤(及其结果)。 我只能帮助您提供您给我的信息、因此请详细说明

    -布莱恩