This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4460EVM:使用 AFE4460 EVM 对不同相位信号进行解码时请求参考材料

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4460, AFE4460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538705/afe4460evm-request-for-reference-material-on-decoding-different-phase-signals-using-afe4460-evm

器件型号:AFE4460EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4460

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 AFE4460 EVM 套件来收集 SpO2 信号。 我访问过您网站上的可用安全资源材料;但是、我找不到任何解释如何正确解码 ADC 输出值的参考或文档。

此外、我还没有看到有关驱动器实现来处理多个 LED 信号(相位)并正确解码它们的任何指导或示例。 我尝试使用驾驶员提供的心率测量配置、但未能成功检测到可靠的 SpO2 信号。

如果您能提供任何帮助、文档或示例代码来帮助解决这些问题、我将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
Priya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priya、

    AFE4460EVM 的所有可用资源都可以在安全资源文件夹中找到。 有关如何解码 AFE4460 的 ADC 输出的示例代码、请参阅数据表的第 7.3.6 节和生物传感 GUI 的 BASE_PROFILE6。

    如有任何具体问题或 AFE4460EVM 设置疑难解答帮助、请发送电子邮件至 biosensing_afe-support@list.ti.com。  

    此致、

    Payton