This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:输入相位噪声时钟要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, LMK5B33216, ADC34RF72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535457/adc3669-input-phase-noise-clocking-requirements

器件型号:ADC3669
Thread 中讨论的其他器件: LMK5B33216ADC34RF72

工具/软件:

您好:

我的客户决定将哪种 ADC 与我们的时钟器件搭配使用。

我需要知道 LMK5B33216 时钟器件是否符合 ADC3669 和 ADC34RF72 的相位噪声输入要求。

附件是使用 HSDS 600mV 摆幅和 0.8V Vcm 的输出的相位噪声图。



谢谢、谨致问候、
Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我可以帮你。 但是、您能否获得以下信息?

    ADC 采样率是多少?

    客户计划使用 ADC 的频率频带是多少?

    这将有助于确定应用允许的抖动或相位噪声。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户决定测试某些 ADC、不需要相位噪声信息。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Kyle!