This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS807:生产日期代码格式帮助

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536654/ads807-date-code-format-help

部件号:ADS807

工具/软件:

我想知道 ADS807 的日期格式  第 3 行是 6CZ18PV  它是 2016 dc 或 2006  如何知道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请通过设备的图片发送。  

    这将更好地帮助我们描述。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的照片彼得,让我看看这个为你.

    请给我一两天时间回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也帮助我下面的图片打印标记  是哪一年...

    就像这一年  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、器件上打印的批次跟踪代码用于 TI 的内部可追溯性。  您的器件将随附一个 C of C 文件、其中包含您批次 IC 的生产日期代码信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的感谢您的回复,但这是我们想从开源市场购买没有 COC 所以我们需要帮助澄清 dc 和如何跟踪任何 pdf 日期格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我正在等待你的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、 我不能提供其他详细信息、另请注意、我们不支持在授权分销链之外购买任何产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GM 感谢您的回复、但我看到了您支持和的一些论坛  

    我想知道 ADS807  第 3 行的日期格式是 6CZ18PV  它是 2016 dc 或 2006   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    可以是 2006 年或 2016 年。  同样、您必须推迟到生产日期代码窗口的器件随附收到的 C of C。

    Rob