This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7047:ADS7047 的电路板布局布线

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7047, ADS7049-Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539236/ads7047-board-layout-for-the-ads7047

器件型号:ADS7047
主题: ADS7049-Q1EVM-PDK 中讨论的其他器件

工具/软件:

我考虑使用七个 ADS7047 的设计。 我购买了评估模块 ADS7049-Q1EVM-PDK、该产品似乎适用于我的应用。 我正在尝试进行电路板布局、我对 SCLK 60MHz 频率下的信号完整性有一些问题。 我尝试使用评估模块作为参考、但我有一些问题。 为什么串联终端电阻器 R15、R17、R18、R20 放置在接收器附近? 布线是否设计为 50 欧姆阻抗? 在这种情况下、我认为您需要将串联端接电阻加上驱动器输出阻抗增加到 50 欧姆。 对于数字信号的布线布局、是否有任何其他特殊考虑因素? 我找不到包含 FPGA 的通信板的任何设计文档。 感谢您提供的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在实践中、在大多数速度较低/长度较短的情况下、SPI 线路不需要任何端接、无论它位于接收器还是驱动器处。 但是、电阻器的目的是减慢驱动器的快速边沿、以防止过冲和振铃。 因此、放置通常不那么重要、即使在 60MHz SCLK 下也是如此。

    由于 SPI 本身没有阻抗规格、因此端接电阻器与布线不精确匹配。 我认为布线宽度仅为 10mil、没有特殊注意事项。 我们刚刚发现、~50 欧姆电阻器在数字域中运行良好、不会出现任何问题。 如果您有多个器件、则最好将布线阻抗与终端电阻器相匹配、例如 50 欧姆。 最好的做法也是在驱动器附近放置。

    此致、
    Joel