This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:关于逻辑输入高电压、请确认

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539111/dac8562-about-logic-input-high-voltage-please-confirm

部件号:DAC8562

工具/软件:

您好、

我们在新设计中使用 DAC8562TDGSR。

大多数电路板都运行良好。 首先、DAC 的模拟输出有问题。

理解我们发送的价值观不是缝隙。  电源电压为 5V。 数字控制信号的电平为 3.3V。

在这个论坛上、我找到了一篇讨论所需逻辑级别的老文章。

您的答案是:“如果您的 VDD 高于 4.5V、则 3.3V 逻辑电平将无法正常工作。 您需要使用电平转换器来实现相同目的。“

这与数据表相矛盾。

能否请您确认需要哪些数字输入电压电平?

提前感谢您!

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、  

    VIH 要求是 0.7*AVDD。 这意味着 3.3V 逻辑在 5V VDD 下不起作用 (5*0.7V = 3.5V)。 我相信您所链接的原始帖子试图传达以下内容:为了满足 VIH 要求、4.5V 将是 3.3V 逻辑的最低允许电源。 实际上、这个数字应为 4.7V VDD、但这使得 VIH 上的裕度非常小。  

    您需要一个适用于 5V VDD 和 3.3V 逻辑的电平转换器。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯