This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:SN74LXC2T45

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539913/sn74lxc2t45-sn74lxc2t45

器件型号:SN74LXC2T45

工具/软件:

你(们)好

我们正在查找器件 SN74LXC2T45 以进行信号电平转换。 传播延迟是我们的关键设计参数。

在–40°C 到 85°C 模式下、最小传播延迟 (VCCA = 3.3±0.3V) 为 1ns、最大传播延迟为 57ns(从 A 到 B)、 在–40°C 到 125°C 模式下为 36ns、在温度范围内的最小传播延迟为 1ns、最大传播延迟分别为 33ns 和 29ns。 随着 VCCB 的增大、该位也在减小(最大值)。

导致这种传播延迟的关键因素是什么。 我们在这里应该考虑的传播延迟是什么。 您能在这里帮助了解这一点吗?  

我们能否分别以 100mV 的阶跃和 VCCA/VCCB (3.3±0.3V) 固定电压来更改 VCCB/VCCA 电源。 我们需要以 100mV 的阶跃将 3.3V 信号电平转换为 1.1V 至 5V(例如 1.1V、1.2V、1.3V……… 4.9V、5V)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    决定传播延迟的因素:

    误差幅度 :温度升高会影响/改变零件内部的电气特性。 其中一个属性是载波移动性。 随着温度升高、载波移动性将降低、从而导致信号通过器件的移动速度变慢。  

    输出电压 :该部件设计为在 5V 电源下工作最佳。 5V 越接近、性能就越好

    要回答第二个问题、电源电压可以是 1.1V 至 5.5V 之间的任何值。 我们仅列出了 1.2V 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.5V、因为这些是业界使用的常见电压。

    此致、

    Josh