This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:即使 CH7 上没有输入、CH7 也具有相同的采样值。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539406/ads8688-ch7-has-the-same-sampling-value-even-there-is-no-input-on-ch7

器件型号:ADS8688

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  • 我的客户使用 PLC 产品中的 ADS8688 进行电压检测、但遇到了以下两个问题。
  1. Q1 是当 Ch6 上有 5V 输入且 CH7 上没有输入时。 CH7 与 Ch6 具有相同的值 4.97V。
  2. Q2 是指 CH7 上有 5V 输入且 CH6 上没有输入时。 CH7 将具有 0.4V、CH6 的值为 0V。
  • 发行率为 3/50。  
  • 客户使用 ADS8688 的手动扫描模式。 它们将在最后一个通道采样后对下一个通道进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请分享您的原理图和通信线路 (SDI、SDO、/CS abd SCLK) 的示例捕获。