This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:ADS1235 EVM 的 ODR 选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535887/ads1235evm-odr-selection-for-ads1235-evm

器件型号:ADS1235EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADS1235

工具/软件:

每个人都很好

我使用的是 ADS1235-EVM。 我已将称重传感器信号+连接到 AIN0,将信号 — 连接到 AIN1、将 SENSE +连接到 REFP0 和 SENSE — 连接到 REFN0。 EVM 中差分输入的 R 默认值为 100 欧姆、我更改为 1000 欧姆。 我正在为称重传感器提供 5V 直流激励。 完成此设置后、Fcdif 为 9.216KHz、我对选择 ADC 的 ODR 感到困惑。 任何有关选择输出数据速率 (ODR) 来去除噪声的指导都会非常有用。 我的主要目标是尽可能消除抗混叠。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    数据速率通常由您的系统要求决定、而不是抗混叠滤波器、即系统需要进行采样的速度、噪声性能等 然后、您可以根据数据速率(但主要是调制器频率)选择部分 AA 滤波器元件。 对于您的问题、我实际上没有任何指导、因为我认为这不是选择数据速率的好方法。

    如果您有更多关于您尝试做什么的信息、请提供

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在努力完成以下问题中所载的类似任务  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374205/ads1235-digital-filtering-and-different-measurement-rate?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1235#

    我还希望实现不同的采样 率和截止频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    今天是在美国度假、我们将在下周回答您的问题。 感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    您具体想做什么? 与您链接到的帖子中的内容完全相同? 在这种情况下、用户已经选择了数据速率、因此这与您询问的数据速率不同。

    同样、我认为选择 AA 滤波器截止频率然后选择数据速率没有意义

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 我将 EVM 中差分输入的默认电阻替换为 1K 而不是 100 欧姆。 现在、根据公式、差分截止频率为 9.216KHz。  我需要 20Hz、50Hz、100Hz 和 200Hz 的采样率以及 0.5Hz、2Hz、15Hz 和 25Hz 的截止频率。 在这种情况下该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachhani:

    每个数据速率和滤波器选项的数字滤波器带宽如下表所示、这来自 ADS1235 数据表。

    另请注意、200SPS 没有选项。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 谢谢。 我将使用 400 SPS ...