This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:DDC232CK 在非连续模式下偏移波动增加 (2)

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539388/ddc232-ddc232ck-offset-fluctuation-increasing-in-non-continuous-mode-2

部件号:DDC232

工具/软件:

您好、DDC232 团队

我们正在开发 DDC232CK 板。 具体情况如下所示。
非连续模式、20 位输出、12.5pC
CLK:10MHz、DCLK:20MHz

我们正在持续分析非连续模式下的失调波动问题。 因此、我们得出以下结论。 起始 A 侧与下一个 A 侧积分之间的 CLK 编号略有 波动、这时会出现失调电压波动问题。

此外、我们还遇到了在使用 RESETB 初始化 DDC232 后随机选择某种偏移值的问题。

您能就这些情况和解决方案提出建议吗?

谢谢