This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:与卡通信

Guru**** 2906570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540586/dac63204evm-communication-to-card

器件型号:DAC63204EVM

工具/软件:

您好、

客户正在使用 SMART-DAC-EVM-GUI 安装程序、并下载 DAC63004WCSP-EVM-GUI、然后安装了控制软件。 但是 、它们无法与卡通信。

他们已经下载并重新安装了 SMART-DAC-EVM-GUI,结果相同 — 您的团队是否能够就后续步骤提供建议? 他们讨论了之前的 E2E 主题、但 尚未通过这些答案成功完成故障排除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:  

    他们是否收到错误消息? 除了一些已解决的帖子与此问题,我无法找到为什么大多数人遇到问题的根本原因. 这似乎是客户层面的特定防火墙或计算机权限问题。  

    他们是否安装了 FT 驱动程序和 GUI? 并且他们是否以管理员权限安装了 GUI/驱动程序。 他们还可以尝试从 NI 安装 NI 驱动程序:

    LabVIEW 运行时下载 — NI

    和 FT 驱动程序直接从 FT:

    https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2025/03/CDM2123620_Setup.zip 

    此致、

    凯蒂恩·琼斯