This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV571:硬件模式设置

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538369/tlv571-hardware-mode-settings

零件号:TLV571

工具/软件:

下午好、

我需要在硬件模式下使用 TLV571、但遇到了一些困难。

我是否应该将 CS 和 WR 接地?

如果 DVDD 和 AVDD 设置为 5V、则内部时钟是否在 18MHz 至 22MHz 范围内运行?

 对于内部振荡器和 5V 电源的 CSTART 和 RD 频率、您建议使用什么?

对于硬件模式、是否所有寄存器都设置为零?

是否可以将带有 D0 的寄存器设置到 D7、如何设置?

 在硬件模式下、如何选择外部振荡器、而无需对该芯片进行编程?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavica,

    是的、~Ω CS 和~Ω WR 都可以接地、以实现硬件配置模式。

    在硬件配置模式下、寄存器设置为默认值、这意味着振荡器设置为 10 +/- 1MHz 模式。

    CSTART 的时序实际上将取决于您所需的采样率。 在最坏情况下、CSSTART 需要在 t_STARTOSC (100ns) 内为高电平、并持续 10 个 OSC 周期、在最坏情况下为 9MHz OSC 频率时为 1.111us。 CSSTART 处于低电平的转换周期中的剩余时间作为采集/采样时间给出。 采集时间 越长、输入信号可以有更多的时间完全稳定。

    在硬件模式下、所有寄存器都将为零。 无法在硬件配置模式下更改它们、因此只有内部振荡器在硬件模式下可用。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    非常感谢您的答复。 感谢您的帮助、将来会测试 ADC。

    此致、

    Slavica Igic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我使用内部振荡器在硬件模式下测试了 TLV571。 AVDD、DVDD 和 REFP 连接到 5V。 REFM 连接到 AGND。 引脚 ~CS 和~WR 连接至 DGND。

    它看起来 AD 转换器只是以某种方式读取不超过 2.5V 的半量程电压基准。  

    AIN (V) DEC_READ V_READ (V)
    0.5 41. 0.803921569
    1. 65 1.274509804.
    1.5 89 1.745098039
    2. 109. 2.137254902.
    2.1. 118 2.31372549
    2.2. 121. 2.37254902.
    2.3. 125 2.450980392.
    2.4 127. 2.490196078
    2.5 127. 2.490196078
    3. 127. 2.490196078
    3.5 127. 2.490196078

    测得的 REFP 和 REFM 之间的差值为 5VDC。

    我在  AVDD、DVDD 和 REFP 连接至 3V 的情况下测试了 AD 转换器、并且读数也为半标度。

    您知道这种行为的原因是什么吗?

    此致、

    Slavica Igic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavica,

    这表示 D7 引脚从不会变为高电平、对吗? 如果您探测此引脚、以及~CSTART、~RD 和~INT 引脚? 可能控制器没有正确读取它?

    此致、
    Joel