This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S101:选择输入截止滤波器元件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S101, TLA2024, ADC122S051, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538906/adc122s101-choosing-input-cutoff-filter-components

器件型号:ADC122S101
主题中讨论的其他器件: TLA2024ADC122S051INA301

工具/软件:

大家好、 我想使用 TI https://www.ti.com/lit/an/sbaa352/sbaa352.pdf 中推荐的应用手册 来计算 ADC 转换器的输入滤波器。 我使用的原理图与上述文档中类似:

但我的芯片是 INA301A2(增益 50) 、而不是 INA180A4 和 ADC122S101、而不是 TLA2024。 因此、如果使用 ADC122S051、最大采样频率可以是 1MHz、也可以是 500KHz。

我很难选择 Rout 电阻器、因为我找不到 INA301 的输出阻抗和 ADC122S 芯片的输入电阻。 表明 Out 1K 似乎过高、可能会引入误差。

对于 Cout、看起来与提供的公式相同、因为我的采样频率将相应地发生变化。

请帮助找出这些规格以及在给定布局下的 Rout 计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    考虑到 TLA2024 是 Δ — Σ ADC(高电阻输入)、而 ADC122S101 是 SAR ADC(采样电容器输入)、我的建议与应用手册中显示的内容略有不同、并且所有信息不一定适用。 例如、 SAR ADC 输入端的 RC 滤波器的作用是快速为采样电容器提供电荷、抗混叠的作用更少。 因此、与 Δ — Σ ADC 相比、RC 滤波器对 SAR ADC 的重要性更高。

    我们开发的以下视频系列介绍了非常好地将输入驱动到 SAR ADC 所需的注意事项:(TI 高精度实验室 — SAR ADC 输入驱动器设计)

    具体而言、我想向您 介绍 SAR ADC 前端元件选择简介、 构建 SAR ADC 模型以及  按该顺序优化 ADC 驱动器上的 Rfilt 和 Cfilt 值、因为您已经选择了电流检测放大器。 这至少应该有助于您开始工作、但如果您有任何我可以帮助澄清的问题、请告诉我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Joel — 这些视频确实很有用的信息。 甚至还提供了一个计算器来输入 ADC 的所有规格、并应给出滤波器的规格。 很好,除了一个问题 — 我不能下载它-网站不允许我下载软件。 一个简短的弹出窗口说了一些类似的东西“它不是可用的你的语言“!?! 美国英语不可下载? 我需要知道什么语言才能获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我下载这款模拟计算器工具、您也可以在线推荐这款模拟计算器吗? -它似乎会给我的过滤器组件估计值... 我不使用 TI 的 TINA 仿真器(我是旧计时器,仍使用 LT-SPICE、我知道 TINA 更好、但没有时间学习新工具:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    无论 SPICE 软件如何、原理都应该相同、但我不确定 TINA SPICE 之外是否有 INA301 模型。

    以下链接是否为您尝试下载的内容? 很遗憾、我没有此工具的任何特殊访问权限。 您可以尝试为该工具发布另一个 E2E 文章并描述您的问题吗?

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC #下载

    不过、该工具仅建议 Cfilt 值比 Csh 值大 20 倍。 之后、该公式建议使用一个 Rmax 值、以确保总 RC 时间常数足够短、从而使输入信号稳定在 ADC 分辨率的 1/2LSB 内。 鉴于此、您不一定需要、但它可以作为仿真的起点。

    我建议从 Cfilt 值 20 倍 Csh 电容开始、电阻值介于 10 欧姆至 200 欧姆之间。 您应该在 ADC 采集时间内获得良好的结果。 目标是快速稳定、同时不会导致放大器变得不稳定。 较大的滤波电容器更有可能导致放大器不稳定、并需要更大的电阻进行补偿。 这会导致更长的稳定时间。  

    如果我能提供仿真方面的任何帮助、请告诉我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、当时的 TI 站点出现了故障、我无法输入表单来访问软件。 今天我再次尝试,所有的字段在该表单已经为我填写 Slight smile和我下载的工具。 您提供了大量的信息、但使用该工具仍然很有用... 进行滤波器计算。

    TI 是最好的应用手册、最佳文档、最佳技术支持和论坛 Thumbsup …是的、芯片也是 Wink

    Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助! 同样、如果您希望得到澄清、可以随时联系。