This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 短路

Guru**** 2611205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539009/ads1299-ads1299-short-circuiting

器件型号:ADS1299

工具/软件:

您能否帮助 调试此原理图、以便将单端 ADS1299 连接到 ESP32-pico 以进行 4 通道 EMG 测量?  

我如图所示连接了一个 PCB、但通电后、ADS1299 会以某种方式将 AVDD 短接至 GND 信号。 我发现 nPWDN 和 RESET 引脚需要通过 10k Ω 上拉电阻器上拉至 DVDD、但由于它直接连接到 ESP32 GPIO、我编程了 ESP32、在启动时上拉两个引脚、但无法修复。

在尝试调试时、我也会切断与 MCU 的 nPWDN 和复位连接、以使其悬空、但 ADS1299 仍然会导致短路。 如果我从 PCB 上拆焊 ADS1299、不会发生短路。 上述连接是否存在问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    VREFN 缺少与 AGND 的连接。 也许您可以用蓝线将去耦电容器 C8/9 连接到附近的 AGND 节点并重新测试?

    此致、

    Ryan