This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:示例代码可用性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1, SYSCONFIG, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542180/ads7138-q1-example-code-availability

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfigADS7138

工具/软件:

您好 TI

我已将 ADS7138-Q1 与 AM62X SK-LP 连接。  

我的目标是在 R5F 唤醒域中使用此 ADC 芯片。 我已经通过 SysConfig 以 1MHz 比特率配置了 R5F 的 I2C。

我想知道是否有任何可用于演示的示例工程参考、或是否有任何可用于演示的类似 ADC 芯片?

此致

Mayank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    ADS7138 和相关器件的示例代码需求很大、我们一定会致力于开发和发布该代码。 然而、目前我们没有任何可供分享的内容。 如果我能以任何其他方式提供支持、请告诉我。

    此致、
    Joel