This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63004WCSP-EVM:GUI 初始化错误、

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541263/dac63004wcsp-evm-gui-initialization-error

器件型号:DAC63004WCSP-EVM


工具/软件:

您好:

尝试运行 DAC 63004WCSP-EVM GUI 时收到以下错误。

我已尝试卸载/重新安装 GUI。 我还尝试了直接从 NI 下载 LabVIEW Runtime。 FTDI 驱动程序也已安装到位。  

有任何关于如何解决此问题的指导?

 

谢谢您、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    您是否在安装目录中看到了这两个 dll 文件?  

    除了您已经执行的步骤之外、我们在为用户调试此问题时遇到了问题。 似乎有些公司防火墙或文件权限会阻止 GUI 正确安装、或者在安装后访问某些文件/目录。 是否可以尝试在禁用防火墙的情况下进行安装?  

    我们有 python 示例、它们使用一组与 EVM 相同的 FTDI 驱动程序、如果您想尝试这些驱动程序、而不是 GUI、它们将与 EVM 配合使用。  

    此致、

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    Python 将是一个很好的解决方案。 在哪里可以找到这些示例?

    -丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    请尝试以下操作。 您的计算机需要能够导入 ft4222 python 库或预安装它。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ft4222 库已成功导入。 您是要附加一些示例脚本、还是只想让我参考文档?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错、我打算附上这两个文件。  

    e2e.ti.com/.../LatchingComparator.pye2e.ti.com/.../FTDI_5F00_SMARTDAC.py