This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:无法在自己的电路板上成功读取或写入电阻器。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542191/ads8685-can-not-successfully-read-or-write-the-refgister-on-their-own-board

器件型号:ADS8685


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望在其机器人应用中使用 ADS8685 来进行电压和电流检测。

现在、它们构建了自己的板、但无法读取或写入寄存器。 他们希望首先读取器件 ID。

以下是软件代码:

代码 2:

来自 ADC 的 0x80 0x32 有什么含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    无法告诉您 0x8032 可能是什么 — 它可能是转换数据,但这不是有效的 CLEAR_HWORD 命令。  请查看数据表第 40 页的最后一段文本。  ADC 可能将其视为 NOP 命令。  对于写入序列、额外的“短“SCLK 可能会导致命令处理器误解 ADC 接收到的数据。  移除第 33 个时钟脉冲并查看这样是否解决了问题。