This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:ADC3649 和 AC701 FPGA LVDS 信号兼容性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, ADC3649

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539363/adc3669-adc3649-and-ac701-fpga-lvds-signal-compatibility

器件型号:ADC3669
主题中讨论的其他器件: ADC3649

工具/软件:

我将使用 ADC3669EVM 板作为参考、设计一个可连接到 AC701 FPGA 开发板的新电路板。

我不确定 ADC3649 数据表中列出的 LVDS 信号电平是否与我的 FPGA 板的 LVDS 电平兼容。

可以有人帮我确定它们是否兼容、以便我可以在继续设计之前确定它们是否兼容?

此外、是否可以访问 ADC3669EVM 电路板的设计文件(例如 Altium)以简化设计过程?

ADC3649 LVDS;

FPGA LVDS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很遗憾地通知、我们的高速数据转换器应用团队目前没有可用带宽来支持大学查询。 如果资源带宽可用、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Texas Instruments 没有为大学项目提供免费产品的政策。

    换言之、学生也是德克萨斯州的客户、他们开展的项目将其转化为产品的潜力不容忽视。 因此、我认为学生也应该能够访问支持带宽。

    不过,我会等待你的答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    由于 ADC 是发送器、因此您需要联系 FPGA 供应商以了解其要求是严格限制还是可能超出该范围。

    此致、

    Geoff